Willkommen in Polen!

HELUKABELs Onlinepioniere Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich HELUKABEL Polen zu einer der größten Landesgesellschaften der HELUKABEL Gruppe entwickelt und beschäftigt mittlerweile mehr als 60 Mitarbeiter. Neben der verkehrsgünstig im Warschauer Vorort Radziejowice gelegenen Unternehmenszentrale, wo auch das zentrale Warenlager beheimatet ist, unterhält die Landesgesellschaft vier weitere Vertriebsniederlassungen in Gdynia, Poznán, Wrocław und […]

HELUKABELs Onlinepioniere

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich HELUKABEL Polen zu einer der größten Landesgesellschaften der HELUKABEL Gruppe entwickelt und beschäftigt mittlerweile mehr als 60 Mitarbeiter. Neben der verkehrsgünstig im Warschauer Vorort Radziejowice gelegenen Unternehmenszentrale, wo auch das zentrale Warenlager beheimatet ist, unterhält die Landesgesellschaft vier weitere Vertriebsniederlassungen in Gdynia, Poznán, Wrocław und Bielsko-Biała.

polen-team

Die Mitarbeiter von HELUKABEL Polen setzen auf Qualität und gute Beratung. (© HELUKABEL)

Zusätzlich zum klassischen Vertrieb hat HELUKABEL Polen schon sehr früh auf das Internet gesetzt und als erste Landesgesellschaft der HELUKABEL Gruppe einen Onlineshop erfolgreich etabliert. Um dem anhaltenden Wachstum Rechnung zu tragen, wird Ende des Jahres mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der Unternehmenszentrale begonnen.

Das lohnt sich: Marienburg in Malbork

Marienburg in Malbork

Polen-WojtalikAbsolut sehenswert sei die Marienburg in Malbork, so Leszek Wojtalik, Geschäftsführer HELUKABEL Polen. Die Burganlage ist der größte Backsteinbau Europas. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie fast vollständig zerstört. Nach dem Wiederaufbau durch den polnischen Staat ist die Burg seit einigen Jahren für die Öffentlichkeit wieder fast komplett zugänglich. (© fotolia, Cobalt)

Polen in Zahlen

  • Das erste und bis zum heutigen Tag gut erhaltene polnische  Buch ist ein Kochbuch mit dem Titel „Compendium ferculorum” aus dem Jahr 1682.
  • Die Küstenstadt Świnoujście erstreckt sich über insgesamt 44 Inseln und gilt als eine der schönsten und sehenswertesten Städte des Landes.
  • 9.667 Tage dauerte das Pontifikat Johannes Pauls II. Er ist somit der am zweitlängsten amtierende Papst.